Part Number: AM625
工程师您好!
我们使用am6254,参考AM62x STARTER KIT EVM进行设计;
需要通过GPMC与XCA35T FPGA进行通讯,因为同时有使用到HDMI,所以地址线被占用,GPMC要使用数据&地址线分时复用模式;
请问
1.这时am62x是使用GPMC的什么模式比较合适?
2.由于GPMC0_ADx是与bootmode复用,所以硬件上要怎样处理,来保证am62x和FPGA的启动不受影响?
感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
GPMC要使用数据&地址线分时复用模式

根据您的要求目前只能从截图中标注的两种模式中选择,请问目前是使用的哪种模式?
由于GPMC0_ADx是与bootmode复用,所以硬件上要怎样处理,来保证am62x和FPGA的启动不受影响?
通常Boot管脚的作用只在启动的时候对整个系统有影响,对后续复用为其他功能不会产生影响,具体设计的细节可参考以下文档中的内容。
参考6.1.5 Configuration of Boot Modes
由于使用了HDMI,所以只剩下GPMC0_AD0 --- GPMC0_AD15(再配合其他控制线
你是指其他控制线被占用了?HDMI使用的是哪些引脚?
是想问需要留哪些控制线?
控制线应该都是需要的,需要模拟相应的时序。
所以地址线被占用
地址线都被占用了,只能尝试nand device的模式了。
我在英文论坛上看到一个类似的讨论贴,参考看一下是否有帮助。
e2e.ti.com/.../using-am335x-gpmc-nand-interface-cs1-to-connect-a-fpga-linux-3-12