使用BBB中国版,使用usb安装驱动,设置好ip地址。使用Uflash设置好地址,点击烧录,没反应??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你是使用USB烧录吧?
BBB里面默认会从MMC1启动的,你确定你的BBB里面emmc没有booting image吗?板子要能走到usb0启动的环节,才会被uniflash识别。
根据你的截图,现在板子这个设备都没有被发现。关掉PC主机防火墙,打开网络发现功能。然后把板子的启动模式确认一下,如果是默认的设置,确保emmc里面和micro sd卡上不要有booting image,让板子能够正常走到USB0启动。把识别这第一步过去了再说。
是不是首先把emmc内容清掉??然后按住boot键连上usb线就是usb启动
是的,按照启动顺序,eMMC启动在USB启动之前,默认eMMC是有内容的,因此要先把eMMC擦除。