This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教TI 工程师一个Parallel nor flash版本烧写的 Root Filesystem问题,期盼您们的回复,谢谢!

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

参考阅读如下两个链接文档,有两个疑问请教下:
  1.如何得到 A minimal Root Filesystem?---(我计划用uniflash v3板子上将要焊接的是 Parallel NOR Flash,容量有限,rootfs最好能优化在6M以下,我试图对 /ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00/targetNFS/下文件进行size裁剪优化,但是还是很大,还得请TI来指点教我啊~)


  2.debrick.scr 脚本可以直接借用debrick-spi.txt  这个吗?但是我在uboot下看到sf write是 SPI Flash的接口啊?

参考文档连接:
processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_AM335x_Flash_Programming_Linux_Development

www.deyisupport.com/.../507.am335x-flash-tool-uniflash.aspx

  • 1. 使用busybox做剪裁吧,网上搜一搜,有不少案例的。

    2. 不可以,你用的是并口的nor,和那个spi的nor还是有区别的。这个脚本其实就是uboot下的命令操作,你只需要使用的是uboot下操作norflash的相关命令烧写就好了。