This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
C6678的SRIO(FPGA发,DSP收)能进DOORBELL中断,但找不到收到的数据。(FPGA用Virtex5)
FPGA端能有Port Initialized,Link也连上;DSP端Link OK信号也有。FPGA端发送64位递增数,指定的数据存放地址为0x0C00_0000和0x9000_0000都试过,在CCS里都找不到。
请问可能会是什么原因???
能进doorbell说明链路已经没有问题了,在FPGA发送的参数是否正常?DSP作为接收方出问题的可能性比较小,当然也要排除cache之类的原因。
DSP能向FPGA发数据吗?
首先,谢谢Allen Yin的答复,以为没人理我呢!!!
4X模式一直是能连接,但在各种可能的地址都找不到测试的数据。最近两天我改成了1X模式,能够收到数据了,只是DSP端的数据搬移还有些问题!
我需要使用4X模式,所以在看SRIO V5.6的IP核资料!数据包组包是在FPGA端的哪个信号能看到,能知道不?
另外:4X的连接有些时候会连接不上,会是什么问题呢?可能是6678上电和复位、跟SRIO的开始没有控制先后的关系吗?尝试用·ifdef与·endif控制先后,好像还是会出现连不上,但有好转。
cache是说将DDR等存储地址配置成可以cache吗?不是很懂这个概念。
我们这同学一般都是FPGA发的。DSP发,没有试过。可以尝试!!!谢谢!
你描述的现象有点像是信号质量问题,你试试调整FPGA侧的发送功率或幅度以及DSP接收侧serdes的参数,看是否有改善。
理想情况应该是在DSP侧接差分探头看信号质量是否足够好。
是说4X有时能连上有时连不上可能是信号质量问题???是板子走线处理不好的原因???
FPGA发射功率和幅度怎么调?
DSP端Serdes具体怎么调整呢??
1x模式时,数据在ireq_data上能看到累加数,但看不到包头。4x时,ireq_data则看到的是0x1(64bit),和0x0(64bit)的交替。
另外,doorbell在FPGA端给的是0x0001,和0x0002的乒乓模式;但DSP端一直为0x0006,不知道为什么???
是的,4X比1X对信号质量的要求要高,DSP的RX serdes配置见SRIO手册3.1.2节,注意EQ和CDR参数,可以尝试修改看是否有所改善;
FPGA的参数需要咨询FPGA厂商,一般都能调整TX 幅值
Allen Yin,
您上次说的那两个参数调整,似乎没有效果哦!
现在我连接上了,数据已经能够发送成功。还有两个主要问题,如下:
1、按照mode_sel信号的指示,FPGA端应该还工作在1X模式。我FPGA用的是Xilinx的virtex5芯片,当时画PCB时为了走线方便,将一个GTX_DUAL的两个GTX对交换了一下(GTX0与GTX1),现在的连接是SRIO[1:4]对应{[GTX_DUAL1的GTX0、GTX1],[GTX_DUAL2的GTX1、GTX0]},有师兄说SRIO协议不允许这样。是否是因为这个原因导致不能配置成4X模式?
2、DSP的SRIO是否支持双工通信,或者半双工???我的设计需要将DSP处理完的经过FPGA后通过USB3.0接口传输到上位机。
希望能回答详尽一点,谢谢!!!
你好 我也在挑DSP与FPGA的SRIO连接 K7 发 6678收
我想问下 你的FPGA的SRIO IP核是购买的完整核还是只是用的申请的调试核?
我现在毫无头绪 不知道该怎么用了? DSP与FPGA的连接总连接不上,FPGA的port_initialled总是拉不高
没有购买IP核,就一般licence的核,核生成后在工程文件里能找到example文件。在这个基础上修改就好了!我用V5.6的一代核。
好的 谢谢!看来我的用法没有错误。
我现在用的GEN2 1.5的调试核 不过我是自己做的板子。
目前FPGA与DSP之间的物理层连接不通。FPGA的Port_initialled总是拉不高。
可能是我的设计有问题吧!
还有 如果可以的话 能麻烦下你提供下你的DSP程序吗?
我用的这个论坛上的程序 但是好像不太行 所以想看看你的程序!
目前我的PHY层连接不通 FPGA 发送BC FD FB但是 DSP发送一会儿 数据就不是这些了
不好意思 还麻烦问一下,在截图里 你的DSP与FPGA配置的是2X对吧(1X 32位 2X64位)
你的截图里当DSP速率不匹配的时候 收到的数据(rxdata)就会使乱码对吧!这时候如何解决呢?
我的问题可能就是DSP的速率不匹配导致的,所以想问下 你是怎么解决的?
feng wang5 ,您好,不知道您现在还有在上TI论坛么,想咨询您关于FPGA与DSP C6678之间SRIO通信的问题,我看了您的FPGA chipscope信号,想请教您代码跟chipscope的配置问题,希望您看到以后能够回复!