如题中,应用AM3358,PHY芯片选用DP83865,实现ARM芯片的网口通信。现应用开发环境为CCSV5,win7操作系统,设计在裸机下实现该测试。因为首次应用ARM芯片,以前也没用过,对软件也不熟悉,1)想请教一下该测试软件的开发流程是怎样的,如何应用CCSV5实现该测试目的?2)我已经安装了starterware,看了些资料,说在运行测试程序之前,需要先build drive、platform、system这三个程序,然后在build 测试程序,这三个程序只是build一下就行么?3)我想请问一下实现网口测试的程序是stareware有现成的么?是哪个?或者我可以在哪个文件里进行修改来实现?谢谢啦,问题有点多,个人也是没有头绪,求解啊