1、中国版BB-Black硬件资源
2、BB-Black开发环境搭建
入门:http://beagleboard.org/Getting%20Started
CCS linux版本下载:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS
VMware Tools安装:
3、连接调试
方法一:使用SecrueCRT连接调试
1) 安装SecureCRT软件,SecureCRT是一款不错的工具,大家可以下载绿色版使用,或者按照下列的信息填写“许可向导”完成注册。
名字:Windows
公司:IC
序列号:03-50-006248
许可密钥:ADPUSB W3DQ5B ZC35EJ 99AG3T ACM47V SAK5W6 8CD1YZ GJU7JK
发布日期:27-06-2006
2) 打开后输入BB的地址192.168.7.2,协议选SSH2,前提是给BB上电并连接好网线
3) 输入用户名Root
4) 口令默认为空
5) 点击确定,就连接上BB-Black了,接下来就可以调试了
方法二:串口连接调试
BB-Black板卡上提供了调试串口,为了能在PC机上调试,我们需要一个RS232模块和一个串口线或一个USB转串口线。其中PIN1为GND,PIN4为RX,PIN5为TX,TTL转RS232模块的TTL端接BB-Black的调试串口,另一端与PC机相连。
2) 为了方便,我们还是基于上面使用的SecureCRT讲解,点击“连接”弹出连接对话框,点击“New Session”,然后选择Serial继续“下一步”,设置好端口和波特率,点击“下一步”、“完成”、“连接”。
3)给BB-Black上电就可以打印信息了。相关设置如下:
4、相关帖子链接
1) 虚拟机下Ubuntu10.04自带有gcc(http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/omap_l1x/f/54/t/70303.aspx)
2) 相关资料分享(http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/11199.aspx)
3) ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00-Linux-x86-Install.bin安装
(http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/73468.aspx)