如题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
RSTOUTn是一直为低吗? 是否有看门狗在复位? 你的复位逻辑具体是怎样的,一般来讲不会一直复位在那里。
看门狗没有在复位,复位逻辑只有一个上电复位芯片,RSTOUTn一直为低,重新加电就能正常工作,但是只能运行一个小时左右,现象依旧。
不知道是电路还是程序的问题,目前正在排查。另外请教,如何判定A8,DSP,M3死机挂掉那。谢谢。
Hi,
一般来说系统挂掉之前会打印一些东西的,你可以检查一下UART log
另外一个办法是用CCS通过仿真器去连接这几个core看看是否能连上。
BR,
Eason