This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于appro的dm368解决方案如何替换sensor芯片?



各位工程师好!

        由于工程要求,我们需要替换appro dm368解决方案中的sensor芯片类型,所以想请教一下各位,需要修改软件的哪些部分来适应新的sensor芯片?

我看到在Rules.make中有如下的sensor芯片的支持列表:

--------------------------------------------------------------------------------------------

# Sensor Selected for the build, based on SYSTEM_PLATFORM
# IPNC and EVM platform have different set of Sensor supported
ifeq ($(SYSTEM_PLATFORM), IPNC)
IMGS_ID := IMGS_MICRON_MT9P031_5MP
#IMGS_ID := IMGS_MICRON_MT9D131_2MP
#IMGS_ID := IMGS_OV10630_1MP
#IMGS_ID := IMGS_MICRON_MT9M031_1.2MP
#IMGS_ID := IMGS_MICRON_MT9M034_1.2MP
#IMGS_ID := IMGS_OV2715_2MP
#IMGS_ID := IMGS_SONY_IMX035_1_3MP
#IMGS_ID := IMGS_SONY_IMX036_3MP
#IMGS_ID := IMGS_SONY_IMX104_1_3MP
#IMGS_ID := IMGS_SONY_IMX136_2_3MP
#IMGS_ID := IMGS_SONY_IMX122_2_3MP
#IMGS_ID := IMGS_AR0130_1.2MP
#IMGS_ID := IMGS_AR0330_3.1MP
#IMGS_ID := IMGS_AR0331_3.1MP
#IMGS_ID := IMGS_AR0331_3.1MP_WDR
#IMGS_ID := IMGS_PANASONIC_MN34041_2.1MP
endif
ifeq ($(SYSTEM_PLATFORM), EVM)
IMGS_ID := IMGS_TVP514X
#IMGS_ID := IMGS_MICRON_MT9P031_5MP
endif

--------------------------------------------------------------------------------------------

默认值是我们之前使用的IMGS_MICRON_MT9P031_5MP,有两个想请教一下各位:

1. 如果我要把sensor芯片替换成上边列表中的一个的话,除了在此处做相应的选择外,还需要做其他的修改吗?

2  如果我要使用上边列表中没有的一款sensor,在选型上有什么原则限制吗?需要在软件的框架来增加哪些东西(比如驱动之类的)?

                    希望可以得到各位大牛的帮助,谢谢!!!