专家:
目前用DM8168 DVRRDK4.0, 在采集HDMI 或者DVI图像的时候, 某些分辨率下, 图像最左侧有1到两个像素的绿线
问题: 8168是否支持 采集区域的调节, 比如将图像整体左移或者右移
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家:
目前用DM8168 DVRRDK4.0, 在采集HDMI 或者DVI图像的时候, 某些分辨率下, 图像最左侧有1到两个像素的绿线
问题: 8168是否支持 采集区域的调节, 比如将图像整体左移或者右移
能问下?像HDMI,DVI这种数字信号, 如果采集有黑边, rdk4.0 是否支持调节采集的startx, 和starty
类似368中 调节H start, V start 的寄存器的功能
Hi,
嵌入式同步的话,问题应该出在前端芯片上。
试想, SAV EAV 中间包的应该是有效信号,那么只有可能是前面给过来的就位移了。
8168这边是造不出遮掉部分的数据的,怎么移都不行。
谢谢Eason Wang的回答
我大概了解了, 我知道前端给的数据有问题, 但是我前端的数据不能改变的情况下,我想在8168端想办法解决
比如我采集1080p的数据, 左侧有两个像素的绿线或者右侧有两个像素的黑边,
我能不能将这两个像素裁剪掉,然后再将图像拉伸到1080p呢?
我比较建议你不要拉伸,而是直接到内存里把数据给填充掉。拉伸需要额外的SC硬件资源消耗,而且这种相差几个像素的拉伸,我真不确定驱动是否支持,效果行不 行。