各位工程师好!
最近在使用Appro的ipnc dm368解决方案,测试人脸检测功能,在终端中可以看到
Module | Avg Time/Frame | Frame-rate | Total time | Total Frames |
CAPTURE | 33.46 | 29.89 | 30145 | 901 |
ENCODE0 | 14.30 | 69.91 | 3433 | 240 |
STREAM | 0.32 | 3157.89 | 76 | 240 |
OSD0 | 0.01 | 112625.00 | 16 | 1802 |
FACE.D | 199.99 | 5.00 | 30198 | 151 |
AEWB | 1.24 | 805.90 | 1118 | 901 |
虽然看到了打印信息,但是发现该功能并没有正常运行(我们使用了带有F后缀的dm368芯片),没有看到有关于检测结果的任何输出,所以想请教各位大牛两个问题:
1. 在硬件方面,除了使用带有F后缀名的dm368芯片外,还需要在硬件上做什么修改吗?
2. 软件方面,我在Rules.MK里看到 “FACE_RECOG_MODE := OFF”,这个参数应该是和人脸识别的使能有关,会对人脸检测的功能有影响吗?
希望各位大牛能给在下提一些建议,期待各位能积极回复,万分感谢!!!