This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

几个DSP高手的经验介绍(转)

学习TI的各种DSP,本着循序渐进的原则,可以分为多个层次。根据我多年开发DSP的经验,在这里总结一下各个层次的进阶:
    
    1、DSP2000(除了2812):
    进阶:标准C -> C和汇编混合编程
    说明:把DSP2000当作单片机来玩就可以了,非常简单。
    
    2、DSP5000(包括DSP2812)
    主要:标准C -> C和汇编混合编程 -> DSP/BIOS -> RF3
    说明:DSP5000是个中等产品,性能不高不低,基本上也没有开发难度。
    
    3、DSP6000
    主要:标准C -> C和汇编混合编程 -> DSP/BIOS -> XDAIS -> RF5
    说明:DSP6000的开发难度明显增大,不论是硬件还是软件。还分为两种档次:
    
    (1)DSP62XX & DSP67XX:开发这两类DSP,硬件上会初步遇到信号完整性问题,软件方面来说,DSP/BIOS是必需的,复杂的程序还需要XDAIS和RF3、RF5的知识。
    
    (2) DSP64XX:开发难度比较大,硬件方面需要重点考虑系统合理架构问题,信号完整性问题;软件方面,需要综合运用各种比较先进、专业的知识,例如用 DSP/BIOS作为RTOS,用RF5作为程序架构,尽量采用MiniDriver来编写底层驱动程序等。如果深入编程,还会遇到令人困惑的Cache 冲突问题(虽然TI最近专门针对这个难题升级了CCS),等等。
    
    另外还有一些辅助知识,根据自己需要可以选学:
    1、GEL:推荐所有阶段的开发者都要学;
    2、RTDX:一般来说没有必要学习;
    3、CCS中的C++面向对象编程技术:不建议采用;
    4、CSL:对于DSP6000以上的开发,必须的;
    5、各种DSP库函数:对于复杂算法程序,建议学习。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
一. 我是已经从事DSP开发有几年了,看到许多朋友对DSP的开发非常感兴取,我结合这
    几年对DSP的开发写一写自己的感受,一家之言,欢迎指教。我上研究生的第一天起根据
    老板的安排就开始接触DSP,那时DSP开发在国内高校刚刚开始,一台DSP开发器接近一万
    还是ISA总线的,我从206开始240、2407A都作过产品,对5402、2812、5471在产品方案
    规划制定和论证时也研究过。由于方向所限对6X、8X系列没有接触。
    
    我发现在国内无论在公司或高校许多地方为了加快开发周期往往把一个产品开发分为硬
    件和软件两个相对独立部分,由不同的人完成。这在具有一定技术和管理基础的公司,
    由总设计师统一规划协调,分任务并行完成的情况下是可行的,也是符合现代产品开发
    规律的。但是在高校人员的流动很大,研究生的有效科研时间很短、基础差(许多研究
    生起步时对电熔、电阻、三极管的分类和选型都很困难,我也是这样过来的)更不用说
    系统规划设计了,况且许多老板自己也不太懂,师兄有自己的任务,他们搞明白时也毕
    业了。在许多高校做DSP就是找一个算法加到自己的主程序里,在板子上跑一下,基本达
    到效果就可以了,至于可靠性是次要的,产业化无从谈起,这已经算不错的了。
    
    其实我觉得一个系统的完成,系统的规划是最重要的,在规划时对硬件设计的知识和认
    识是决定性的,它可以让你知道什么是可行的,什么是不可行的,当你同时具有软件设
    计能力时,就可以合理的分配系统功能,完成使用VHDL进行系统行为描述-—系统功能
    划分—— 系统子结构设计这样的自顶向下的设计规划流程,成为系统设计专家、项目经
    理,否则只是硬件工程师、软件工程师。无论作51、196、还是DSP都是这样。
    
    下面分别谈谈我对硬件和软件设计的感受
    
    硬件设计是系统设计的关键,国内和国外产品的差距往往是硬件设计水平高低决定的,
    任何软件设计思想没有可靠的物理载体都是空中楼阁,纸上谈兵。学校的研究生很多都
    想避开硬件设计,对于一个全新的设计与其说不屑不如说不敢。试想一下烧几个片子的
    压力要比跑飞几段程序的压力大的多,尤其是功率器件,一旦烧掉,弄不好火光冲天,
    人的自信都没了。况且改一次板周期长,经费高,还不知行不行。其实在国外实力一般
    的公司也是尽量避免硬件的更新设计,产品一旦定型往往通过软件升级,这是公司的发
    展策略,对个人而言物以希为贵,培养一个硬件设计师往往要比软件设计师时间长花费
    多。在设计dsp硬件时,开始设计最小系统板,系统按功能分板设计调试,注意分板电路
    的稳定性可能不如整板电路,要多加入抗干扰环节,分板间的引线包括电源线地线要短
    ,尽量在10公分以内,实在不行加入光耦隔离、采用隔离电源。切记电源线、地线的干
    扰远比信号干扰对系统的危害大得多,又常常被人忽视。电路板工作正常的先决条件就
    是电源正常!当分板电路正常后再更居情况设计整板电路。在调试时发现的问题一定要
    找到原因解决,即使是飞线,割线,不要寄希望于下一板改了再看,除非原理性错误。
    每一个功能环节多准备几套方案。DSP的选型要根据系统功能而定,2000是一个功能比较
    全的控制器,但运算性能相对低,但目前大部分控制类、家电类包括中低层次的工业总
    线通信产品足够了,281X不错但太贵,而且开发技术不成熟。54XX更像一个协处理器,
    其实高端产品5471就很好,功能完*,但BGA封装对产品的开发有一定难度。如果没有从
    事过嵌入式系统开发的朋友其实可以从51看起,许多思想是共通的,51很经典没有哪一
    款微处理器像51那样使用持久和普遍。在硬件设计时更多的精力放在外围电路设计上,
    外围电路设计的灵活性要比DSP本身高得多,难度大得多。建议多考虑CPLD。
    
    软件设计上,着眼点不要仅局限于某种算法和控制策略,而是软件系统框架的制定,即
    操作系统的选择和实现,算法和控制策略只是其中技巧性很强的子程序和子程序间参数
    相互关系,建议设计软件时能具有操作系统、数据结构和编译原理方面的知识,特别是
    使用C。对DSP的内部硬件结构一定要掌握,特别是中断结构和流程、流水线操作,不然
    飞都不知道怎么飞的。在语言选择上我当时是这么给自己规定的先编20个左右的汇编程
    序,每个代码量超过4K,使用语句范围覆盖全部语句的60%-70%,在此基础上使用C。
    现在发现用C构建程序的主体框架(操作系统)比较快而其不容易出错,(我现在正在用
    ASM根据UCOSII的思想重写自己的操作系统)但对系统实时性影响比较大的运算算法一般
    采用MATLAB——C——ASM的办法仿真调试优化,这里的优化不单单是利用优化器优化,
    而是根据数据的特点改变运算方法,以除法为例C里的/号其实掩盖了许多技巧,当除数
    为常数时就可以放大倒数移位相乘移位的办法进行,精度高速度快。这些办法只有掌握
    了ASM语言并用ASM语言思考才会熟练应用。另外我想告诉一些作算法特别是控制算法的
    朋友,千万不要随意评判一个算法的优劣,在程序中程序和代码优化的程度往往影响了
    控制效果好坏,而不是算法本身的思想。其实在实际中往往PID甚至PI、PD就够了,神经
    元、模糊、小波适用于研究和写论文,模糊在实际中用的多一点,主要是小日本用的比
    较成熟,我再恨日本人,这点也服气,小日本就是滑,许多物理现象搞不透,就用这法
    ,还管用,题外话。
    
    最后我想说的是,当我们面对市场要求时,产品往往考虑的是可靠性、性能、价格而不
    是你用的什么芯片,在满足性能的基础上结构越简单就越可靠,芯片越通用价格就越低
    ,能用51就不用196,能用2407就不用2812,除非把芯片本身作买点利用高成本赢取高利
    润。无论2000还是5000、6000系列都有市场前景,关键是要做深做透
    
    获取知识的方法、处理项目的能力是相通的,具体的说就是不要把目光盯在做硬件还是
    做软件上,用ASM还是C,要勤动手打好基础,提高自己对系统总体设计的能力,从系统
    的眼光看问题。为什么都是做DSP的有的毕业拿3000,有的5000、8000,除了运气和关系
    外,重要的是你对事物的认识深度和高度。我一直都记住这句话:有前途的人做什么都
    有前途,没前途的人做什么都没前途。
    
    
    二. 与其说是钻在里面,毕业设计是搞240,在老师的压力做出了一点东西,这期间主要
    是对DSP的各种基础知识的熟悉与理解,对DSP的真正深入是在公司工作以后。当初进公
    司,因为正有一个项目需要用5410要我接手。说实话,在学校期间我5000的书都没有看
    过一眼,可没办法,只能靠自己了。不过好的是我2000DSP的基础很好。接过项目后,我
    第一个星期就全部看的是5000的指令,DSP的结构倒没怎么看,因为项目硬件已成型,主
    要是算法。这样,花了一个星期熟悉指令与项目相关的程序,第二个星期也就开始编程
    了。半个月以后我对5410也就用很熟了的,当然主要还是讲在算法方面。这个项目太概
    做了四个月吧,系统程序是我编写的,主要有如64位加减乘除乘方开方、及时域方面的
    一些算法。现在又做一个控制系统,用2407开发的,硬件主要有直交变频,并把2407的
    所有外设资源全部用到了。现在我可以这样自夸一句吧:TI的2000系列与5000系列的我
    都熟悉,要我去以此做个系统,没问题。上面是把我搞DSP的经历简单说了一下的吧,在
    这里我想对正在学及想学DSP的难兄们说一句的是,DSP并不是很难。当然,这个前提是
    你的基础要好,我单片机,接口都还行,当初就是从单片机改成DSP的。有了单片机的基
    础再去学2000第列的DSP(下面的DSP单指2000系列,另有说明为止),你就可以把DSP看
    成一个super microcontroller了。相比之下,DSP除了比单片机多了更丰的外设接口(
    SPI,SCI、CAN、PWM、CAP、QEP等等),他就是一块单片机,只不过在单片机来说你要另
    加芯片的工作,DSP全部把它做在一块芯片去了,我现在看DSP也真就这么简单。前面有
    人提到DSP主要是做算法,这句话有一定的片面性: TI有很多系列的DSP,现在主流的D
    SP主要为2000系列、3000系列、4000系列、5000系列、6000系列。除了2000与5000系列
    是定点DSP外,其余的均为浮点系列。 TI的2000系列主要长处是在用于控制系统,因为
    它的资源非常丰富,前面提到,在控制系统中用到的一些外设2000系列均在片内集成了
    。 TI的5000系列主要长处是用于数字信号的算法处理,这里所讲算法处理主要是指在数
    字信号处理时的一些算法,如FIR、IIR、FFT等等。5000系列的DSP的速度比2000快,24
    07最快只能到40M,2800系列除外,5410的DSP可以达到160M,如现在我们主要用来做数
    字信号方面的处理以及简单的静态图像处理等这样一些在资源需要处于中等的一些算法
    。 TI的6000系列主要是用在实时图像处理,这个就更则重于算法处理。一般的硬件很少
    自制,我们是用TI的DSK板再加上自主板相结合。
    
    
    三. 使用C/C++语言编写基于DSP程序的注意事项
    
    1、 不影响执行速度的情况下,可以使
    用c或c/c++语言提供的函数库,也可以自己设计函数,这样更易于使用“裁缝师”优化
    处理,例如:进行绝对值运算,可以调用fabs()或abs()函数,也可以使用if...else..
    .判断语句来替代。
    
    2、 要非常谨慎地使用局部变量,根据自己项目开发的需要,应尽
    可能多地使用全局变量和静态变量。
    
    3、 一定要非常重视中断向量表的问题,很多朋友
    对中断向量表的调用方式不清楚。其实中断向量表中的中断名是任意取定的,dsp是不认
    名字的,它只认地址!!中断向量表要重新定位。这一点很重要。
    
    4、 要明确dsp软件
    开发的第一步是对可用存储空间的分析,存储空间分配好坏关系到一个dsp程序员的水平
    。对于dsp,我们有两种名称的存储空间,一种是物理空间,另一种是映射空间。物理空
    间是dsp上可以存放数据和程序的实际空间(包括外部存储器),我们的数据和程序最终
    放到物理空间上,但我们并不能直接访问它们。我们要访问物理空间,必须借助于映射
    空间才行!!但是映射空间本身是个“虚”空间,是个不存在的空间。所以,往往是映
    射空间远远大于实际的物理空间,有些映射空间,如io映射空间,它本身还代表了一种
    接口。只有那些物理空间映射到的映射空间才是我们真正可访问(读或写)的存储空间
    。
    
    5、 尽可能地减少除法运算,而尽可能多地使用乘法和加法运算代替。
    
    6、 如果ti
    公司或第三方软件合作商提供了dsplib或其他的合法子程序库供调用,应尽可能地调用
    使用。这些子程序均使用用汇编写成,更为重要之处是通过了tms320算法标准测试。而
    且,常用的数字信号处理算法均有包括!!
    
    7、 尽可能地采用内联函数!!而不用一般
    的函数!!可以提高代码的集成度。
    
    8、 编程风格力求简炼!!尽可能用c语言而不用
    c++语言。我个人感到虽然c++终代码长了一些,好象对执行速度没有影响。
    
    9、 因为在
    c5000中double型和float型均占有2个字,所以都可以使用,而且,可以直接将int型赋
    给float型或double型,但,尽可能地多使用int数据类型代替!这一点需要注意!!
    
    
    10、 程序最后至少要加上一个空行,编译器当这个空行为结尾提示符。
    
    11、 大胆使用
    位运算符,非常好用!!
    
    12、 2003年6月份从ti的网站上下到了关于tms320c67x系列d
    sp的快速算法库,于是,tms320c5000和c6000全系列的快速算法库都问世了,这些算法
    库均可供c/c++语言直接调用,优化程度100%,实际编程时尽可能地使用(下载时可以同
    时下载到说明文档和ascii源程序,可以根据自己需要作出修改,修改前最好做个备份)
 
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
 
 
 2、专业级书籍:
    应该说是“专业级资料”,因为到了DSP开发的专业级阶段,是买不到中文资料的,也买不到书籍。只能从TI的网站上下载相关的pdf文档,全英文的。
     这些英文资料数量惊人。想达到熟练开发DSP6000软、硬件的水平,你需要
    阅读的英文资料,如果打印出来的话,摞在一起足足有一人高。
     不要羡慕DSP高手,他们也都是吃苦学来的知识和经验。
    
    3、题外话:
    商业化的产品,与实验室里的成果,往往相差很远。不要以为自己在实验室里搞出来了一些所谓“惊人的成果”,就以为自己是人才。一般来说这些所谓的成果根本经受不住市场的考验。
    在学校里学足了知识和经验以后,还需要几年的时间去企业中锻炼。当自己设计的产品,因为质量问题多次被客户骂得狗血淋头,才知道怎样设计“产品”,而不是“试验品”。