使用的平台是dsp 6657 evm
调试srio接口
例程是pdk_C6657_1_1_2_6\packages\ti\drv\exampleProjects\SRIO_LoopbackDioIsrexampleproject
使用dio方式进行通信
请问:
1 dio时的lsu reg1 和reg2 中配置的地址指的是 dsp中 缓存的内存地址?
2 dio时的doorbell中断的处理流程是怎么样的?
3 我只看到了,该例程中发送的部分操作,直接进行配置,后发送,那么对应的接受流程是什么?是不是响应中断,然后直接去对应的内存地址读数据机壳?
4 有没有dio的例程?而不是环回测试的例程?我想知道是dsp怎么处理中断的?