This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS 6474 TCP2 移植到BIOS系统相关问题

您好~,TI的工程师~:

      最近在使用贵公司的TMS6474多核处理器,用的TCP2译码器,发现吧例子工程移植到一个简单的BIOS系统下不能正常工作。TCP_STATE 的值是0010也就是2,正常应该返回是0xa(1010). 在用户手册(TCP2)里没有具体介绍。我单步运行发现在TCP2_start() 函数运行完后EDMA没有搬运配置参数。不知道后续的调试思路。希望百忙中得到支持,多谢。

附件是我给例子工程TCP2改变成 BIOS 的例子,希望的指点,多谢:PS:我只是在原来基础上加入一个tsk.tcf 和增加了几个include目录。

Tcp2_standalone_mode_example_bios.zip
  • TCP_STATE为2说明TCP处于译码工作中,没什么异常呀,状态翻译具体参考TCP2 user guide,bios与非bios下TCP的使用没什么区别。

  • Andy 多谢您的回答,我是问题提问者,原来的ID密码错误。附件是我基于TCP2 裸核该成的BIOS工程,编译能过,可是调试了一周都没有解决如上问题。不知道Andy 您能能否在百忙之中给我提供一个最简单的基于BIOS的TCP2的译码工程,多谢您了,多谢,由于我找遍了所有可能,就是想问题所说,运行完TCP_start后EDMA没有正常搬运配置数据,可是我的DSP_BIOS 和裸核的工程配置是一样的呀????希望尽快得到您的帮助,祝~天天开心。