使用SK-TDA4VM AI BASE SDK 08_06_00版本:
遇到的问题:
在运行TI 的 Edge AI demo中,怎样获取深度学习的检测结果,我是使用rpiV2摄像头运行object detection,运行cpp例程时,只有在output的图像中输出检测框,项目中需要让检测框中心等等信息输出,这些信息应当怎样输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您的问题我们需要升级到英文论坛看下,链接如下,有答复尽快给您:
e2e.ti.com/.../sk-tda4vm-how-to-get-the-output-of-the-neural-network
根据您的描述,您正在 Linux SDK 08.06上使用 SK-TDA4VM 运行物体检测演示。 您是想在推理运行时打印有关边界框中心的信息是吗?如果不是的话,还请您再详细描述下您的问题。
推断应当在post-proc中实现了原图像的检测框绘制等等,但是如何从此处获取具体检测情况的输出呢?
是的,边界框是后处理的一部分,模型输出边界框坐标。
详细的信息您也可以查看英文论坛中工程师的答复。