Part Number: SK-AM62

USB1 as the host port,Can USB1_VBUS be connected to a permanent power supply voltage divider?like picture2
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当器件配置为设备模式时,需要连接 VBUS 电压。在主机模式下,VBUS 连接是可选的。 当 USB 接口配置为主机时,建议使用具有过流 OC 指示的电源开关。DRVVBUS 驱动电源开关。
USB1 as the host port,Can USB1_VBUS be connected to a permanent power supply voltage divider?like picture2
我得到的建议如下:
可以这样接,请注意 USB1_VBUS 输入的额定电压。
看到您用了 499R,0.1% 的电阻。使用 1% 的电阻是可以的。您可以将 R648 和 R649 组合成一个 20K 电阻,您也可以 DNI 或删除齐纳二极管,因为电压固定为 5V。