Part Number: SK-AM62
你好:
目标:想通过make menconfig配置内核,在已经可以运行的SD卡的root/boot中进行替换Image文件,测试内核修改是否成功
操作:使用SDK中的kernel进行编译,通过SDK中的tisdk_am62xx-evm_defconfig配置后,又通过menucofing配置内核生成.config,修改了通用设置中的linux-version和hostname配置项。
现象:SK-AM62上电后内核可以启动,但是相关配置并未得到修改,使用uname -a 和hostname查询后,并不是想得到的结果。
想问一下,启动后是否为我编译的kernel,配置未修改成功可能是什么原因??