This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我目前使用TDA4VM,SDK版本是ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_05_00_08-Linux,使用的ADC是ADS8684,参考software-dl.ti.com/.../iio:device0下能够看到对应的文件,可以获取到对应通道对应文件的值,但是在文档后便设置连续读取模式时,前面都可以设置成功,最后在 echo 1 > /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/buffer时无法设置成功,提示-sh: echo: write error: Invalid argument,这个可能是什么原因造成的?
您好,您的问题我们需要升级到英文论坛看下,链接如下,有答复会尽快给您:
e2e.ti.com/.../tda4vm-adc-driven-continuous-read-mode-cannot-be-turned-on-in-kernel
但是在文档后便设置连续读取模式时,前面都可以设置成功,
最后是在echo 1 > /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/buffer/enable时无法设置成功,提示-sh: echo: write error: Invalid argument
能否分享下您正在尝试的指令序列? 工程师这边想重现一下。
先在设备树里添加了ADC的设备,添加了ADC的驱动,然后可以在/sys/bus/iio/devices/下找到设备,执行以下命令:
cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/scan_elements/in_voltage1_type le:u16/16>>0
echo 1 > /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/scan_elements/in_voltage0_en echo 1 > /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/scan_elements/in_voltage2_en echo 1 > /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/scan_elements/in_voltage3_en
echo 1 > /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/scan_elements/in_voltage34_en
echo 100 > /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/buffer/length
以上都是正常的
echo 1 > /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/buffer/enable
这条命令报错:-sh: echo: write error: Invalid argument
设备数修改如下:
&main_spi1 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&spi1_pins_default>;
status="okay";
adc@0 {
spi-max-frequency = <24000000>;
reg = <0>;
compatible = "ti,ads8684";
};
};
spi1_pins_default: spi1_pins_default {
pinctrl-single,pins = <
J721E_IOPAD(0x1dc, PIN_INPUT, 0) /* (Y1) SPI1_CLK */
J721E_IOPAD(0x1d4, PIN_INPUT, 0) /* (Y3) SPI1_CS0 */
J721E_IOPAD(0x1e0, PIN_INPUT, 0) /* (Y5) SPI1_D0 */
J721E_IOPAD(0x1e4, PIN_INPUT, 0) /* (Y2) SPI1_D1 */
>;
};
ADC的型号是ADS8684,通过SPI1通讯
因为是自制板,且ADC 通过 SPI1连接。 工程师想检查下该 ADC 的探测函数是否成功? ADC 转换是如何启动的? 需要使用 SPI 来控制 ADC 吗?
工程师想检查下该 ADC 的探测函数是否成功? ADC 转换是如何启动的? 需要使用 SPI 来控制 ADC 吗?
ADC的探测是成功的了,Iio:device0设备已经建立
ADS8684是4通道,通过SPI来控制ADC获取数据的
ADS8684是4通道,通过SPI来控制ADC获取数据的
那么还需要启用 SPI 才能将其打开? 由于您这个是自制板和定制接口,工程师希望在提供反馈之前了解更多内容。