TI改动问题整理
原理图修改意向:把TI原有的原理图,分割成核心板(包括CPU,NAND,DDR3,PMU),外设板(一些接口,比如以太网,HDMI等)。修改的图绝大部分不变,只做接口和核心板pin脚连接的改变。
改变部分如下:
- 我们原理图第一页:AM3358BZCZ100 ball A10 SYS_RESETn,这条线上原有的按键S1 去掉。外设板引出脚SYS_RESETn 把按键放在外设板上。
- JTAG P2 去掉了,我们准备制作不一样封装的 JTAG,原理图不变。见我们的原理图第7页。我们只打算引出JTAG的测试点,不连接电路。
- 我们原理图第二页:URAT, USB去掉了,多了一个Board ID(EEPROM)。同样,URAT ,USB接到外设板。其他没变。
- 我们原理图第三页:未作修改。是TI原理图的第五页。
- 我们原理图第四页:是电源部分,仅仅去掉了S3和MTG(螺丝孔),其中POWER BUTTON有疑问。在下面问题中给出。
- 我们原理图第五页:NAND和BOOT,NAND未作修改,boot去掉了按键,为了清晰,去掉DNI,引出做在外面。
- 我们原理图第六页:DDR3,未做修改。
- 我们原理图第七页:重新定义了新的外设接口,初步定义在136脚,分四面。连接线引出。JTAG做成测试点样式。
问题。
- 电源系统的POWER BUTTON,TI 原理图引出到外设接口,用来做什么?
- 我们看资料,PB_IN这个引脚资料上说可以拉低出发电源启动(长按8S复位,循环等)。但是我们实验,没发现变化。希望TI给出我们详细电源启动的流程。包括USB给5V电,AC接5V电。
- TIMER4.5.6.7,这四个引脚(原理图 P03_AM335x 1/3, JTAG U7 T7 R7 T6 )引出外设做什么用,我们没有TI外设的原理图,给的am335x_gpdaughterboard,找不出头绪,连接口貌似都不对应。(其实我们大可以不用TI提供资料,我们就引出来,但是我们想知道TI具体用在什么地方。方便我们后续改进。)
- 我们是否还有其他pin脚遗漏(重要的),原理图是否严谨。