Part Number: TMS320C6748
Hi TI,
使用TMS320C6748E 设计板卡已完成,但在使用复位功能时,DSP复位引脚无法成功触发复位功能。只有重新上电才可以复位。
已检查过cmd配置,boot引脚配置,换过sdram等。但是始终无法触发复位引脚功能,请问怎么办呢?
Thanks~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320C6748
Hi TI,
使用TMS320C6748E 设计板卡已完成,但在使用复位功能时,DSP复位引脚无法成功触发复位功能。只有重新上电才可以复位。
已检查过cmd配置,boot引脚配置,换过sdram等。但是始终无法触发复位引脚功能,请问怎么办呢?
Thanks~
但在使用复位功能时,DSP复位引脚无法成功触发复位功能。
请问您指的复位功能具体是什么?
问题如下:已经将程序烧录进6748外扩在 EMIFA 的 8bitNAND里面,cmd文件里,部分代码定义在L2空间,部分代码定义在EMIFA外扩的 16bitSDRAM里,如果是上电开机复位,程序能每次都成功加载,一切功能都运行正常。但是我们的产品设计了一个外置复位按钮,该按钮跨接在 6748 的 RST信号和 GND之间。如果将该按钮按下,则6748 有 50% 以上 的概率不能成功复位加载。其中boot配置引脚检查了没有设计上的错误。另外,我们6747的产品,也是同样的设计方式,使用的NAND和 SDRAM为同一个型号,但是6747产品从没遇到该问题。
请问可能是什么原因导致该问题呢?
但是我们的产品设计了一个外置复位按钮,该按钮跨接在 6748 的 RST信号和 GND之间。
请测量一下RESET信号的有效时间,尝试加长一下看是否有改善?
可以尝试一个简单的点灯程序,看是否有同样的问题?因为warm reset时,内部memory的一些值会保持原来的值。请看数据手册上的说明。
A summary of the effects of Warm Reset is given below:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6748.pdf