This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6670 i2c master boot 模式



Hi, all

我正在做6670上面的boot,采用i2c master boot 模式。现在已经将boot table做好了(也就是hex文件),之后看见论坛里面有关于制作映像的工具(image handling

utilities),但是下载之后不管用。这些工具不是针对TCI6488/6487的吗?6670可以用吗?

在用bconvert64x的时候,按照工具中的pdf说明进行操作会产生错误,也就是生成不了Bootloader所要用的文件格式。请问这是怎么回事?而且说明上写着用

bconvert64x生成的文件是按照大端格式存储的,但是我们的.out文件的格式是小端的。请问该如何操作?

还有就是,在用myparser.exe工具的时候,也会产生错误,是当前工具只支持1个表或是3个表的输入格式。但是我只需要将一个boot参数表和一个boot表合成一下,请

问该如何操作?

Thx

best regards,

Nick

  • 你好:

    分别就几个问题回复下我的看法,希望能对你有帮助!

    bootloader中的table生成工具,在6488和c6670中都可以使用,因为它们支持的格式是一样的。

    bconvert64x是可以选择大小端的,你可以检查下是否是因为大小端选择错误而造成命令出错。

    myparse中的支持格式我没有具体研究过,但是如果你需要一个boot parameter table和一个boot table合成其实很简单的,就是在boot parameter table中的devaddr(LSW)指定到你的boot table中的地址就可以了。谢谢