Part Number: TMS320C6748
场景:使用创龙的开发板和案列,通道B发送,通道A接收,8位,使用8根线链接
原工程B通道对应无符号数unsigned short upp_buffer_b[],A对应unsigned short upp_buffer_a[]。 被我修改位有符合 char b[]和char a[];
// B 通道参数 发送
transposeParB.WindowAddress = (unsigned int *)((int)upp_buffer_b);
transposeParB.LineCount = 1;
transposeParB.ByteCount = 64;
transposeParB.LineOffsetAddress = 0;
测试发现,发送负数时,接收到的数据最高位被置0,数据出错。 正数接收正常。
问题:请问这是那边配置造成的,如何发送负数,直接收到负数,谢谢了