您好,请教J721EXSOMG01EVM板关于安全加密HSM的2个问题:
1 你们的TI EVM官方板J721EXSOMG01EVM的GP可以运行安全加密HSM模块吗?还是必须是HS? 如果在GP板子上可以跑,具体怎么操作运行,请帮忙指导下。
2 我在EVM官方板J721EXSOMG01EVM的GP版本上运行了Vector的autosar安全加密HSM。当我在mcu的R5F内核上运行HOST端,在Cortex-M3内核上运行HSM端时,可以分别加载运行。但是,当我同时运行时,ccs调试器单步HOST代码会乱跑,无法正常单步运行。