新作的板子,用TF卡启动,电源正常,但是系统没有启动(TF能启动开发板,BOOT设置也正确),终端串口也没有LOG输出,请问怎样排查问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
仔细看了一下芯片介绍,T5B的是带安全的,目前没有使用安全这部分(MCU BOOT[8:9]是11),测量了电源也没有使能VPP_EFUSE_1V8的电源,是不是这个有影响?
请问使用的是哪个版本的processor SDK? 能否把log信息发一下?
您用的SDK版本能发一下吗?
请问您是在EVM还是自制板的硬件上运行?
新作的板子,用TF卡启动,电源
您说的TF卡是什么?您说电路板不能启动,但 TF 卡可以启动电路板。 是意味着该卡在另一个系统上被测试为正常工作,因此该卡已知良好,但在一个系统上仍无法正常工作?
英文论坛的链接也给您贴在下面:
在自制板子上做的(在另一版的自制板上是可以启动的),目前测量SD卡的SD_CLK是50MHz,其他数据线刚上电会有几秒钟数据,随后就没有数据了,主串口没有数据输出
您好,
目前看起来处理器正在尝试从 SD 卡引导,但失败了。 问题可能是从 SD 卡读取了错误数据,或者当数据移动到 DDR 存储器时已经损坏。 可以成功启动的自制板和有问题的电路板之间是否有任何不同? 参考时钟改变,串行接口改变等等? 这些还可能导致引导失败。
您是否已通过 JTAG 连接至从 SD 卡复制并执行了哪些数据? 是否已验证过故障电路板上的所有电源、时钟和复位均正确无误?
我先再仔细对比一下原理图和LAYOUT吧,串口没有数据,应该是UBOOT的都没有执行,这段代码是在片内SRAM执行吗?系统的电源、时钟和复位输出都没问题,但是DDR的复位一直是低电平
手里没有JTAG,所以无法使用调试,另外想问这个是用专用的JTAG吗?还是调试ARM的就可以用
把主控芯片TDA4VM88T5BALFQ1更换成TDA4VM88TGBALFQ1后,设备可以启动,请问在不使用安全的情况下,这两个芯片的启动上有啥区别,BOOT设置上是否也有区别?
无法具体回答软件问题 - 但一般来说,具有安全性的设备需要对可启动映像进行“signed”。启动的一部分会在执行之前验证映像加载是否已获得批准。如果验证步骤失败,则映像将无法启动。