Part Number: TMS320C6748
目的:实现更新程序的CEK可变,(这个CEK要经过KEK的加密)。
目前进度:已实现使用一个自编写烧写程序进行可变CKE的KEK加密,并进行AIS文件加密的部分功能模拟。(如:后32加密字节的生成)
注:这个程序在SECUREWITHSK模式中,不使用任何和中断相关的功能(因为在多次中测试中发现在SECUREWITHSK模式中使用中断会导致程序无法进行下去,原因未知)。
目前的测试要想在INI文件配置SECUREWITHSK要想使用中断功能只能使用(SK_switchNonSec)函数,在这个函数运行之后才可以使用中断。
问题1:想在UC-II这个系统中进行可变的CEK加密的程序升级(烧写)必须要使用中断,但是中断在SECUREWITHSK模式下无法使用。请问如何配置,才可使用中断。
问题2:之前读手册《TMS320C674x/OMAP-L1x ProcessorSecurityUser's Guide》的第27页,(4.2 Hardware Management)说在退出SECUREWITHSK模式,可以再次进入,请问是用的什么方法?
omapl138引导系统加密 英文版.pdf