仿照开发板,我们在DM385前端ISS接了FPGA,由FPGA提供YUV 4:2:2 16bit的数据给385,使用的是ipnc-rdk-3.8.
参照OV10630在cameraLink_drv.c做了如下修改:
pVipCreateArgs->inFmt.dataFormat = FVID2_DF_YUV422SP_VU;
pVipCreateArgs->videoIfMode = ISS_CAPT_YUV_16BIT;
在issDrv_captureApi.c中
isif_reg->SYNCEN = 0x3;
ipipe_reg->SRC_COL = 27;
ipipeif_reg->CFG2 = 0x0E;
ipipe_reg->SRC_HPS=0;
ipipe_reg->SRC_VPS=0;
ipipe_reg->SRC_VSZ = 1081;
ipipe_reg->SRC_HSZ = 1921;
gIss_captCommonObj.pModuleInstance->nLscTableIsValid = MSP_TRUE;
ipipe_reg->WB2_WGN_R = 600;
ipipe_reg->WB2_WGN_B = 750;
ipipe_reg->RGB1_MUL_RR = 256;
ipipe_reg->RGB1_MUL_GR = 0;
ipipe_reg->RGB1_MUL_BR = 0;
ipipe_reg->RGB1_MUL_RG = 0;
ipipe_reg->RGB1_MUL_GG = 256;
ipipe_reg->RGB1_MUL_BG = 0;
ipipe_reg->RGB1_MUL_RB = 0;
ipipe_reg->RGB1_MUL_GB = 0;
ipipe_reg->RGB1_MUL_BB = 256;
*(MSP_U32 *)(0x5505006C) &= 0xBFFFFF;
现在采集到的图像如下:
请教各位,还有什么需要注意的呢?可能是什么原因呢?