This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168 swms 帧率问题

大家好:

        目前用DM8168  RDK4.0,

       问题1:swmslink的帧率在1920*1080的分辨率下只能达到25帧,怎么提高到60帧

             link chain: cap-->swms-->ipc--->enc--->ipc

       问题2: 能不能采集两路1080p @60fps, 然后swms输出60帧

          link chain: cap--> select--->swms0---->dup0-------------->merge

                                                                                        ------>sclr0----->merge

                                                    ----->swms1----->dup1------------->merge

                                                                                         ----->sclr1------->merge

  • TI  team  :

             没有人回答吗?

  • 你好,

    Q1: 请问你的采集输入是几路?分别分辨率是多少?swms是使用SC实现的,请问你的use case里面是否有其他使用sc的地方?

    Q2:HDVPSS里面有5个SC,每个的输入输出格式有不同(有的可以输出YUV420,YUV422,有的只能输出YUV422),有些和DEI在一个数据链路上。从你提供的信息无法知道SC是否足够。

    一个SC基本上最大输出/输入(以最大的为准)是1080p60多一点(取决于HDVPSS运行的频率和系统负荷)。你可以根据这点,SC输人输出YUV格式,和你需要的格式等信息来评估一下。

  • 谢谢 你的回答  我的问题现在解决了, 是我设置swmsprm的时候 numoutbuf设置成1 了, 设置成6就可以输出60+了