This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

声学回声抑制板卡开发问题



我公司想开发一款声学回声消除类的产品,在16Khz的采样率下最少要达到256ms的尾音处理能力,最好能到512ms的尾音处理能力,如果要达到这样的处理能力,C6414T系列的DSP的话,可以大概可以支持多少路全双工工作(256ms和512ms分别介绍下)?

  • Viper,

        由于声学消除算法业界没有统一的baseline版本,不同的算法提供商的算法复杂度有很大的差异,对应的效果也有很大差异。所以TI在未知该算法复杂度的情况下,暂不能给出对应的通道密度关系。 你可以将你公司的声学消除算法在TI C64x的EVM板上验证,得出一路该算法所耗用的总cycle数(包含RX/TX),再根据C6414T DSP的主频,求出通道密度。