sdk: ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_06_01_02
摄像头模组:imx219
已参考如下文档设置imx219摄像头:进入/run/media/mmcblk0p1/uEnv.txt,作修改:name_overlays=k3-j721e-sk-rpi-cam-imx219.dtbo
问题描述:使用v4l2 API控制摄像头传输,设置format:V4L2_PIX_FMT_SRGGB8,width:640,height:480。出现错误:程序阻塞在DQBUF
问题1:对摄像头的配置是否完善?还需要配置什么?
问题2:对CSI需要配置吗?如果需要,要配置什么?如何检查配置是否成功?
问题3:对DQBUF问题可以使用哪些排查手段?
期待您的回复!