有没有HDMI的相关的驱动程序的介绍文档呢?最好是中文的
可不可以简单说下HDMI的驱动在哪个目录下的哪个文件,再简单说下各文件的功能
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在AM335x上,有的只是RGB接口,没有HDMI接口的,需要外加一个transmitter。
你看到的应该是我们BBB上面的HDMI设计吧?有一个RGB到HDMI的transmitter--TDA19988。对这个的配置就只是对AM335x的LCD controller的配置。可以参考着AM335x的TRM手册13章LCD Controller。Linux下的驱动可以参考:http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_LCD_Controller_Driver%27s_Guide
其实HDMI部分和AM335x的输出之间是分的很开的,对于AM335x的LCD驱动来说,HDMI的phy只是一个LCD接口,您所需要做的是两个方面,根据HDMI的phy的文档找到相应的时序来配置LCD 控制器,另一部分,HDMI的phy需要配置,有对应的驱动,这个一般您所选的HDMI的供应商可以提供。