This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM3359 PRU 问题咨询

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

TI工程师

我在使用贵公司AM3359处理器进行硬件设计时由于刚接触这款芯片,设计中遇到了两个问题,恳请TI工程师协助解决

1 由于要使用ertherCAT功能,因此要对PRU进行外扩,但是发现设计所选择的PRU引脚与LCD引脚冲突,请问这部分IO是否可以直接复用,即可以同时使用LCD也可以使用外扩PRU功能,如果不行有其它解决方案吗?

2部分GPMC功能同时与外扩PRU也冲突,这部分IO是否也可以多次复用,即可选GPMC 或者PRU 

  • 首先,我们有个pinmux工具可以帮助确定这个问题,请问你下载使用了吗?

    一般来说,出现了这种冲突,可以尝试通过使用pinmux的不同复用模式,避开冲突的部分。这个和你需要使用什么的gpmc设备有很大关系,并非所有的GPMC管脚都是需要使用的。

    如果真的还是存在冲突,就需要看你的应用中,冲突部分的功能是否必须要同时使用,如果不需要同时使用的话,软件上控制一下就好了。举个例子,假设你需要双PRU做EtherCAT,同时需要GPMC接一个NAND flash作为启动image存储设备,但nand flash在系统启动后就不需要操作了。你就可以在初始化的时候把相应管脚配置成为GPMC的,让nand能够正常的读写,在最后的应用中,再把相应管脚配成PRU的io,这样就可以规避这个问题。

    如果上面描述的软件规避方法也不适用的话,就需要另找解决方案了,比如,屏的话,无法使用RGB接口,那是就考虑考虑串口屏之类的咯。