请问TI开发板和开发套件怎么购买,在哪里购买?一般多久能到?TI store上是所有型号的开发板都可以买到吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问TI开发板和开发套件怎么购买,在哪里购买?一般多久能到?TI store上是所有型号的开发板都可以买到吗?
之前联系代理商,或者说没有,或者说让通过其他途径。Estore买的话,可以开发票吗?就是国内能报销的那种。另外需要少量的芯片用于开发,这个也可以直接在Estore上购买吗?还有技术支持是以怎样的形式来提供的?
可以开发票。
芯片只能从代理商那里购买,少量的话,可以联系下面的代理商。
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=63312
技术支持可以从代理商获得,或者在deyisuport, e2e上咨询。
再问下:TMDSDSK6416-T是否指的是TMS320C6416TGLZ1的评估板?网页如下:
https://store.ti.com/TMDSDSK6416-T-TMS320C6416-DSP-Starter-Kit-DSK-P632.aspx
是的,后缀带T的表示1GHz.
这个价格包括评估板,DSK版本的CCS,没有仿真器,但可以用板上的仿真功能。具体可以参考下面的DSK6416网页说明。
http://www.ti.com/tool/tmdsdsk6416
你好,仿真器对于熟悉开发板不是必须的吧,就是只有在开发项目的时候才用?能不能给一个适合6416T的仿真器的购买链接。
上面购买的东西里边有没有包括系统软件和库函数?还是说系统软件和库函数也需要购买?
能不能推荐一个可以和这个开发板配套的多通道高速AD采样模块?
有没有6416T开发板各个模块的介绍资料,就是详细介绍板上哪个模块是什么功能的,还是要等购买后里边资料带的。
一次问的有点多,麻烦了哈!
1.用开发板的话,不是必需的,但如果是自己的板子,是必须的。仿真器可以购买XDS560。
http://www.ti.com/tool/xds560
2. 软件库等都可以网上免费下载。
http://www.ti.com/product/TMS320C6416T/toolssoftware#softTools
3. 我记得有那种转接板接ADC板子的,这个要去ADC论坛问问拉
4. 这个可以到下面的SDI公司网站下,有板子的介绍文档和例程,原理图等。
http://c6000.spectrumdigital.com/dsk6416/
在TI store上面shipping这边信息填写完,提交不会跳转的下一个Regulations页面。困扰这个问题好久了。。。