已经通过CCS3.3连接上ARM,将DSP释放后,可以连接上DSP。
实现功能:1、 GPIO1中的gpio29管脚设置为中断响应管脚 ,10 11管脚设置为连向外设的最高两位地址线置常低即可。
2、 实现GPMC接口对外设的读写功能(异步)
问题1:
芯片手册上的GPIO1的控制寄存器是0x48310000开始的,
这段地址是无法进行读写的,需要做地址映射么?还是这个地址本来就是映射后的虚拟地址,DSP无法对其进行读写?
问题2:
外设与GPMC3相连,是不是对GPMC3的配置寄存器配置完成后(ccs下可以对这些寄存器进行配置),就可以实现读写操作
注:这两个功能是不是能完全在DSP内就可以实现。
卡在这两个问题上,求达人知道liuhongwei0728@gmail.com