This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335x+TPSTPS65910A31A1RSL 启动后串口打印乱码,怎么调试?谢谢!

我们设计中使用了AM335x+TPSTPS65910A31A1RSL, 但是电源有做一定的合并,板子上电启动后,会答应乱码。 用示波器观察波形就是“C”, 但是串口只能看到乱码。

有SD读写信号,但是系统跑不起来。

那位给一点调试建议或者思路。谢谢!

  • 不好意思,调试串口的参考地接错了。启动正常启动了。谢谢!

  • 合并电源轨的时候,注意上电时序是一定要满足的。

    1. 串口打印乱码,你的波特率设置对了吗?

     UART0 is configured to run at 115200 baud, 8-bits, no parity, 1 stop bit and no flow control.

    2. SD有读写信号,里面放的是什么系统?是Linux的话,有做过移植么?否则卡在EEPROM识别处,是打印不出来东西。

    建议你先确认第一点,确保板子是正常上电启动了,如果有仿真器的话,可以尝试用CCS连一下板子,试试看是否能成功连上A8,如果可以的话,就说明芯片上电启动是没问题了。