This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于c6x-uclinux的pdsp



您好!

     c6x-uclinux里的网络模块使用了pdsp1和pdsp2,然后我在multicore navigator里还能使用

  pdsp1和pdsp2吗?

    我在multicore navigator里使用了pdsp1,然后通过top命令发现主核上创建的某些线程会进入

 D状态,跟multicore navigator里使用了pdsp1有关吗?

   谢谢!

  • 网络模块中有独立的PDSP,QMSS内部有相应PDSP,如果网络应用用到QMSS中PDSP提供的功能,并且其他地方也用到QMSS PDSP提供的功能,只需要初始化下载一次firmware,之后可以分别使用不同的channel即可。