This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有关 CPPI 例子程序的问题

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

各位专家:

    KeyStone Architecture Multicore Navigator User Guide 文档中提供了一个Multicore Navigator 直接寄存器操作的例子程序,我把他整理了一下创建了一个工程。在TMS320C6678 中运行不正确,请问是什么原因?

  另外程序中没有调用PDSP Firmware 加载,是不是DSP中有缺省PDSP Firmware?

  还有程序中没有设置lookback模式,为什么呢?

 

                               谢谢

  • 您好,

    1. 请将运行不正确的问题说的更具体;

    2. 如果不使用PDSP,就不需要加载firmware;

    3. 使用infrastructure pktDMA时只需将descriptor push到对应的TxQ即可,没有什么loopback需要设置。

    更多例子参考MCSDK。

  • pdsp_download_firmware(1,(Uint8 *)&acc32_le, sizeof(acc32_le));//by zxj

    pdsp_download_firmware(2,(Uint8 *)&acc16_le, sizeof(acc16_le));//by zxj

    PKTDMA.rar
  • 不好意思,上面的回复内容不知怎么没发上去。可能是我win7系统的ie 的问题。

    上面是我附的程序,程序是根据文档给的例子建立的工程,原程序未加改动,只是修改了几个变量定义。增加了PDSPS固件下载函数,程序中用到了PDSPs,不加程序跑不通。

    请各位专家帮忙看一下,究竟是什么问题?毕竟这是TI提供的例子,这都跑不通,有点说不过去。谢谢。