最近实验室让搞多核DSP,给了一个EVMC6678L开发板,按照配置设置好却始终连不上,求大神帮忙解答下,小弟万分感谢!
以下是我的.ccxml文件的配置

Gel文件也已经参照以前的帖子进行了配置:

但是在Debug中右击第一个cpu并选择connect target时却无法连接上开发板,不知道什么原因,求高手解答!

报错显示窗口如下:

我的开发板上的SW3-SW6,以及跳线帽的设置如下图:

求高手帮我解答下这个问题,万分感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近实验室让搞多核DSP,给了一个EVMC6678L开发板,按照配置设置好却始终连不上,求大神帮忙解答下,小弟万分感谢!
以下是我的.ccxml文件的配置

Gel文件也已经参照以前的帖子进行了配置:

但是在Debug中右击第一个cpu并选择connect target时却无法连接上开发板,不知道什么原因,求高手解答!

报错显示窗口如下:

我的开发板上的SW3-SW6,以及跳线帽的设置如下图:

求高手帮我解答下这个问题,万分感谢!
您好,
跳线帽是用来选择通过USB还是RS232通信,参考下面链接。
processors.wiki.ti.com/.../TMDXEVM6678L_EVM_Hardware_Setup
1. 确认你的板卡是EVM6678L?
2. 将拨码开关拨成上述链接中的默认状态,参考下属链接测试板卡是否正常。
您好,
为何你前面说是EVM6678L?
EVM6678LE带子板,子板是XDS560v2 Mezzanine Emulator,此时请与子板上的mini-usb口连接,链接选择仿真器blackhawk XDS560V2-USB mezzanine emulatior,可以参考如下链接。关于EVM板更多信息参考购买EVM板中附带光盘中的技术手册说明。