刚入手8168 看到democ中没有使用本地视频/图像 进行编解码的例子,于是想自己做一个,使用本地的视频,经由VPSS处理、VICP编解码后显示。阅读源代码时:
1.TI_814X_BUILD 是什么宏定义 代码中找不到初定义?
2.5158将YUV的数据流传递给VPSS的函数是哪一部分呢?找不到,求指教。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
刚入手8168 看到democ中没有使用本地视频/图像 进行编解码的例子,于是想自己做一个,使用本地的视频,经由VPSS处理、VICP编解码后显示。阅读源代码时:
1.TI_814X_BUILD 是什么宏定义 代码中找不到初定义?
2.5158将YUV的数据流传递给VPSS的函数是哪一部分呢?找不到,求指教。
Hi ,
1. DVRRDK除了在8168上跑,还可以在8148上跑。 所以这个宏是给8148用的。
2. 你可以看一下ipcFrameout/in link, 这个是用作A8和M3传递图像的link。 5158给YUV到8168的VIN口,8168用的是capturelink来采集的。
如果只是想研究一下编码器,请看
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/71720.aspx、
谢谢 对HDVPSS学习进行中。我最近使用套件中的DEMO时想知道在运行过程中HDVPSS的负载、详细信息。在DEMO运行过程中打印信息之后看不太懂。传说中的DM81xx_DVR_RDK_Debug_Statistics.pdf也找不到 。求指教
Hi ,
我的意思是这个文档是在新版本的RDK包里面才有的。
升级的话还是推荐。
BR,
Eason
HI ,我想问一下,如果为什么使用DEMO中的VCAP+VDIS方案没办法使用多通路呢? 我使用两个摄像头,但是使用这个方案的时候,只能在显示屏上看到一个摄像头采集的图像,在选项中设置显示不可以。是demo不支持吗? 还有 如果我想看HDVPSS中数据被处理过程中的各种信息,例如:数据是由主通路还是辅助通路处理?数据通过了HDVPSS中哪些模块?该怎么做呢?求指教。
你用的是UART UI上 1,2,3,4,5,6,那个选的Usecase吗? 应该是支持多路的。 在display-》switch channel那个改一下当前输出的图像通道。或者display->change layout 哪里改成4x4 或者2x2之类的拼图显示来同时观看多路的视频
thank you so much .解决了。另外如果我想看HDVPSS中数据被处理过程中的各种信息,例如:数据是由主通路还是辅助通路处理?数据通过了HDVPSS中哪些模块?该怎么做呢? 还有 打印demo信息中 HWI SWI swms 分别指什么呢?文档上没找到 求指教。
HWI SWI 如果是软硬件中断的话 为什么会有LOAD?是说它们处理的CODE吗?
hi ,我想请问一下,如果我想使用VCAP+VDIS的demo case,使用两个摄像头,一个使用主通路HD处理,一个使用辅助通路SD处理,该如何选择配置呢?demo中的选项可以做到吗?
我看了下usecase,似乎并没有同时采集标清和高清双通道摄像头的例子。
Usecases\DM816x_DVR_RDK_UseCaseGuide_SD_HD_Encode_Card.pdf 里面分别提到了高清和标清采集的例子,你可以参考usecase的代码写法,把HD/SD 通过merge link 合并起来