硬件环境:我们自己的板子FPGA(V6)+DSP(C6678),两者用SRIO相连。
现在的情况:
- FPGA能够通过SRIO发送数据到DSP(DSP做slave);
- DSP能够通过以太网发送数据到PC(修改了例程实现UDP/IP)。
以上两步的例程都用的是Keystone1 软件开发包
www.deyisupport.com/.../47664.aspx
目标:我现在想把FPGA发到DSP的数据,通过DSP发送到PC机上。
现在的问题:
要把SRIO和以太网的初始化程序整合到一个工程里面,有冲突,DMA和中断,应该是在DDR3和中断的初始化上卡主了。
因为对DSP也不算很熟悉,而项目比较急,所以上来求助论坛里面的大神。
简单地讲就是:
- 如何同时初始化SRIO和以太网;
- 或者我有想到同时用两个不同的DSP核,CORE0下载以太网的程序,CORE1下载SRIO的程序,但是我试了结果不成功。不知道是否可行?