各位,我目前使用的AM1705需要使用UART进行烧写,PC串口经232后到达UART0口进行烧写,但是遇到如下问题,请帮忙查询原因,十分感谢!!!
首先使用AISGEN软件将CCS编译的。Out文件转换成.BIN文件格式。
然后我将对应1705 ARM芯片的BOOT引脚进行如下设置
BOOT引脚 BOOT[7] BOOT[3] BOOT[2] BOOT[1] BOOT[0]
设置电平 1 电平 0 电平 0电平 1电平 1电平
通过上述引脚来满足芯片选择为UART0烧录模式,然后将板子的UART0引脚通过串口连接到PC串口(中间有通过232转换),连接好后启动 OMAP-L137 UART BOOT,HOST 软件,装入编译好的.BIN文件,按下START后,启动单板上电,出现如下问题,使得烧录无法进行下去,请看附件