This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM6442: CPSW的FIFO是不是只能通过 DMSS子系统中的PKTDMA 进行访问? 是否有直接的内存地址进行FIFO的读写操作?

Part Number: AM6442

目前需要开发一个基于cpsw模块的以太网端口,开发过程借鉴SDK的examples ,工程名为:enet_l2_cpsw_am64x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang。发现里边提供enet接口过于复杂,不符合项目的需要。

项目需要一个耦合性很低,功能简单的以太网端口,用于以太网帧的全双工收发即可。 开发过程中发现没有具体的资料,对cpsw的FIFO操作有过多说明。因此存在疑问,能否直接通过FIFO的操作,进行以太网端口的收发,如果可以,那么如何操作FIFO?     然后官方这边是否有一个功能简单的cpsw examples用于参考?

框图如下: