AM437X最新u-boot及kernel的支持
不久前,TI推出了最高主频1G的单核A9处理器--AM437X。因为其比较好的性价比,目前已有众多客户基于此平台作开发。
由于新芯片的发布,众多驱动会不断地完善。而针对该芯片的SDK包则是一段时间规律性地发布一次。所以,这中间的时间段,很多新的驱动会以git的方式公开在网上。
关于支持AM437X的最新u-boot,大家可以通过git 以下网址获取:
git clone git://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git
git下来以后,可以通过git branch -a查看所有的branch。例如:
以ti-u-boot-2014-07为例,可以通过git log查看。该版本中加入了HW leveling的支持。
具体可以git checkout 该branch后,查看其中的代码。关于HW leveling的支持代码,可以参考
arch/arm/cpu/armv7/am335x/emif4.c和ddr.c中的相关函数
主要函数: config_ddr()--->config_io_ctrl()--->config_ddr_phy()-->set_sdram_timings()--->config_sdram_emif4d5()
该HW leveling在MLO执行。
kernel的话可以通过如下命令进行git
git clone git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git
更多features可以直接通过git log查看