使用的是新版本的ccs6.0 硬件是DM6446 合众达的seed 560plus仿真器 工程配置好以后debug 之后出现一个
窗口 然后就一直这样 好久也连接不上!不知道是哪里的问题,求助啊~~~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
看上去和仿真器的通讯还是有点问题。
1. 是否正确安装了仿真器的驱动程序? 应该有仿真器的自检程序的。
2. 在ccmxl文件的配置界面上有test connection功能。去找一下。这个可以测试仿真器到板上JTAG电路的整个回路功能
3. 重启CCS看看。
4. DM6446相对较老,可以用回CCS3.3或者CCS5
test conection灰色不能点 seed560驱动安装的是 ccs4.x above的驱动
应该是要能用test connection的。
你要不找找仿真器提供者看看他们有没有再ccs6下面测过。。。
我换了个2812的板子 重建了一个2812的工程 还是这个仿真器 然后很快就conenct上了 也可以load .out文件了 那个DM6446 是个双核的开发板 一个arm9的核 一个6446的核 是不是跟这个配置或者什么的有关系