This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

J784S4XEVM: 调试摄像头时,使用V4L2-ctl命令出现select timeout的报错

Part Number: J784S4XEVM

当我调试相机时,我执行了以下命令

v4l2-ctl -d /dev/video8——set-fmt-video=width=1820,height=940,pixelformat=RGGB——stream-mmap=3——stream-skip=4——stream-to=/home/root/ar0220/test.bin——stream-count=1——stream-poll

但是出现了select timeout的报错。请问是哪个模块出了问题,如何解决?

以及如果不添加stream-poll选项,会卡在dqbuf的阶段

  • 您好,可能是与视频缓冲区相关的问题导致的超时错误,可能是由于缓冲区满或者未正确初始化导致的。

  • buffer是在j721e-csi2rx.c的ti_csi2rx_start_streaming函数中初始化的,这一块儿应该采用的都是TI源码。我目前只添加了我所用的摄像头驱动,解串器(ub960),串行器(ub953),都采用的TI源码。想问下我该如何定位该问题呢

  • 您好,

    在定位问题时,您可以尝试以下步骤:

    1. 检查摄像头驱动程序:确保您添加的摄像头驱动程序与TI源码兼容,并且正确配置了摄像头的格式、分辨率和像素格式。检查摄像头驱动程序的日志和调试输出,看是否有任何错误或异常情况。

    2. 检查解串器和串行器:确保解串器和串行器的驱动程序也与TI源码兼容,并且正确配置了相关的参数。检查解串器和串行器的日志和调试输出,看是否有任何错误或异常情况。

    3. 检查CSI-2接口:CSI-2接口是连接摄像头和处理器的关键部分。确保CSI-2接口的硬件电路和信号连接正确,并且与TI源码兼容。检查CSI-2接口的配置和初始化代码,确保正确设置了相关的参数和寄存器。

    4. 调试CSI-2传输:使用逻辑分析仪或示波器来监视CSI-2接口上的数据传输。检查数据信号的时序和波形,确保数据正常传输。如果可能,尝试使用其他摄像头和设备来验证CSI-2接口的功能。

    5. 检查缓冲区设置:在ti_csi2rx_start_streaming函数中初始化的缓冲区可能是导致问题的关键。检查缓冲区的数量和大小是否正确设置,并确保缓冲区足够大以容纳摄像头输出的数据。

    6. 跟踪代码执行路径:使用调试器跟踪代码执行路径,查看是否有任何错误或异常情况。检查函数调用的返回值,确保没有错误发生。查看相关的错误处理代码,以了解是否有任何错误处理逻辑可能导致超时问题。