This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM625: DFU

Part Number: AM625


想问下AM625是支持DFU一整套在windows环境下烧录嘛

  • 你好,我们最近也在看AM625的DFU烧录。

    根据文档介绍,DFU模式,在linux和windows都可以识别相应驱动并进行连接。

    不过,我们需要的是通过DFU进行烧录。同时在文档上看有 AM62X_TI_SDK里,有个./bin/DFU_flash目录,里面有个u-boot_flashwrite.sh脚本,应该是在linux下面通过该脚本,来完成相应的eMMC烧录

    ./u-boot_flashwriter.sh emmc am62x 

    这个脚本里就包含了可烧录 uboot三件套+rootfs(应该是文件系统和内核)。

    但是看了很多文档的都没提到windows的烧录。涉及到windows的DFU,只是简单的连接测试,刷个uboot运行。

    所以想确认一下这个点,因为这个要决定了我们产品的烧录规划和安排。

  • 但是看了很多文档的都没提到windows的烧录。涉及到windows的DFU,只是简单的连接测试,刷个uboot运行。

    应该是可以的,但是没有实际使用案例可供参考。

    e2e.ti.com/.../4601665