This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335x支持1G BYTE DDR的配置



Hi 大家好,

我的客户最近在AM335X尝试加入1G BYTE 的DDR,不知道该如何调试,大家是否有1G DDR方面的成功经验可以分享一下?多谢。

 

关于1G DDR的配置,除了3个TIM寄存器的设置之外其他寄存器是否也需要做相应的修改?

比如:EMIF_SDREF 和 EMIF_SDCFG 这两个寄存器,还有iBANK和eBANK应该配置为什么模式?

REG_IBANK_POS 和 REG_EBANK_POS 都应该配置为 0 吗?

我当前的配置如下:

#define EMIF_SDREF    0x10000C30

#define EMIF_SDCFG    0x62A453B2

还有像我们现在的应用2片8bit 512MB的DDR3拼成16bit的1G,REG_IBANK_POS 和 REG_EBANK_POS 都应该配置为 0 这种模式吗?

请问这样的配置是否正确?内存的datasheet请见附件,我们使用的内存型号为:H5TQ4G63AFR-PBC  

DDR3_H5TQ4G4(8_6)3AFR(Rev1.0).pdf