Part Number: AM625
你好:
参照链接1中3.1.1.4.3. Updating an SD card or eMMC using DFU,是否和链接2中3.6.2. DFU Boot为同一功能。
通过DFU是否可以对mmc中的kernel和rootfs进行覆盖?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: AM625
你好:
参照链接1中3.1.1.4.3. Updating an SD card or eMMC using DFU,是否和链接2中3.6.2. DFU Boot为同一功能。
通过DFU是否可以对mmc中的kernel和rootfs进行覆盖?
参考链接e2echina.ti.com/.../faq-am625-usb-dfu-emmc-windows-dfu
流程大致是否为,
1、配置usb DFU boot启动,
2、下载支持DFU的boot.img、tiboot3.bin、tispl.bin
3、刷入boot.img、tiboot3.bin、tispl.bin、rootfs
4、重新配置为emmc启动
为什么要刷入两次boot文件。直接配置成支持DFU的boot会有冲突么。DFU写入mmc过程中不希望拨动拨码开关是否可以是实现刷新。