Part Number: TDA4VM
我是新手,想基于TDA4VM 的processor-sdk-rtos中的dsplib_c66x_3_4_0_0进行开发,按照搜索到的博客以及技术手册进行了尝试,在编译其中的文件时遇到了以下的几个问题
问题1:使用CCS编译ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_00_12\dsplib_c66x_3_4_0_0\packages\ti\dsplib\src\DSP_mat_mul\c66下的DSP_mat_mul_d.c文件

我在CCS中导入了上面文件夹中的四个工程,并添加了include路径,开始报错找不到lib文件,于是把lnk.cmd中的库路径修改为了绝对路径,

然后修改编译器的版本为8.3.7;编译工程后报了三个warring;

然后添加了头文件#include <string.h>,并且将文件夹下的DSP_mat_mul.c、DSP_mat_mul.h、DSP_mat_mul_cn.c、DSP_mat_mul_cn.h四个文件通过add file的方式添加到项目中,项目的组织结构如图:
重新编译,出现一个警告:warning #225-D: function "DSP_mat_mul_cn" declared implicitly;请问怎么解决这个警告

问题2:编译生成的.out文件如何运行在TDA4VM板端,是否有对应的参考教程
我按照搜到的教程进行了如下设置:

通过usb线与开发板相连,测试连接时,出现以下错误:

如果已经在TDA4板端配置好了环境,是否可以通过串口或者网口将.out文件传输到板端,然后在板端运行?