Part Number: TDA4VM
试过的问题版本:
PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E 8.4-8.6
模型是一个语义分割模型, 通过自定义的配置文件 可以成功导出量化后的模型,在pc模拟推断没问题,但部署到板端推断测试时 会卡死在vx的verift graph阶段。
实验发现仅修改模型输入尺寸(这里改为768*768)时,导出模型可以在板端正常运行。(是否是模型板端部署时内存分配对齐的问题导致的?)
模型导出的相关文件打包在了附件文件里。原生测试您可以使用 tda4vm_8.6_pc_576_seg_import_and_infer.zip 里的内容进行复现。(另一个是华为ti导出所用的文件,可能用不上)
问题比较紧迫,希望您能尽快回复!非常感谢。
tda4vm_8.6_pc_576_seg_import_and_infer.rarvdc_ti8.6_seg_576.rar