问题是这样的:公司想做一个基于dm6467的视频分析产品,数据流程是这样的,首先采集IPC的视频,然后解码,然后进行分析和目标物框定,最后 重新编码并利用一个live555的嵌入式库上传到客户端。 其中,编解码器用的是cs2dm6467_1_00_00_10包的H264dec和H264enc, 视频分析的codec是我基于CE example中 的'ti.sdo.ce.examples.codecs.imgenc1_copy.IMGENC1_COPY'修改而成的。 运行现象: 1.如果把上述的3个codec全部集成到server里面的话,从串口终端上看到大量的乱码信息,有时系统很快会挂死,有时又可以长时间 地打印乱码,但是无视频上传到客户端。最奇怪的是,如果把做视频分析的那个codec的源文件(.c文件)随便改一下,就有可能使 系统恢复正常。 2. 如果只集成编解码器,那么,系统是正常的。 首先,我想请教一下,我所说的方案是否可行,即6467是否支持视频编解码器和自己开发的dsp程序同时工作?其次,哪位对这个问题比较有兴趣或碰到过类似的问题,可以指教一二?