This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C5000工具定购快速通道

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SPRC133, SPRC100, TELECOMLIB


用于 C5000 高性能器件的软件和工具

操作系统 / BSP | 中间件 / 框架 | 应用软件 / 演示
软件开发环境
 | 算法 / 编解码器

用于单核和多核的仅 DSP 处理器

如需开展设计工作,请参阅所有 TI 软件和硬件开发套件

  • 可供免费下载的软件开发套件 (SDK) 提供重要的软件组件和文档。
  • 包含评估模块 (EVM)、入门套件和实验板在内的硬件开发套件现已推出。每个 EVM 均随附 SDK。
 

操作系统 / 板级支持包 (BSP)
TI 提供包含器件驱动程序和启动加载程序的 BSP 软件包,从而允许开发人员访问和使用器件上完整的片上系统 (SoC) 系统。操作系统支持包含 TI 免费的 RTOS(DSP/BIOSTM 内核),可根据用户对器件的加载优化内存分配与时间管理。DSP/BIOS 内核这款实时任务调度程序,对客户完全免费,无需缴纳版税。TI 还使第三方开发者网络成员能在 TI 平台上开发自己的 BSP。

  • 协议和接口堆栈 - 为使客户能够充分利用通信外设,TI 免费提供了用于 DSP/BIOS 的预先移植协议堆栈。网络开发者套件 (NDK) 为兼容 IPv4 与 IPv6 的 TCP/IP 堆栈提供了一些相关的网络应用,例如 HTTP 和 DHCP。DSP/BIOS 文件系统提供了兼容 FAT 的文件系统,而 USB 堆栈提供了主机、器件支持和类驱动程序,其中包括大容量存储和人机界面设备。
  • 更多信息 - 网络开发者套件 (NDK)
  • 更多信息 - TI 和用于各种 TI DSP/ARM 平台的开发者网络操作系统支持

 

中间件/框架
TI DSP 的主要中间件组件是多媒体框架产品 (MFP),其构成了 TI DSP 的软件基础设施。MFP 包含框架组件和编解码器引擎这两部分。框架组件由 XDAIS 和 XDM 标准化编解码器以及 DMA 和系统存储器资源管理组成。编解码器引擎使应用开发人员能够在集成系统上运行例示、查询并正确运行编解码器。

 

应用软件/演示
TI 将示例应用和演示纳为软件开发套件 (SDK) 的一部分。这些演示为那些使用适用 SDK 的客户提供了一个起点,另外还可以为医疗、IP 电话和高性能音频等领域演示 TI 平台的功能。

 

软件开发环境
为实现 DSP 软件开发,TI 以作为单独的应用程序或 Java Eclipse IDE 的一个插件的形式推出了 Code Composer StudioTM (CCStudio) IDE。TI 编译器生成了优化代码以使基于 C/C++ 的 DPS 达到高级性能,使开发人员能在不影响系统优化的情况下实现较高级别的抽象。CCStudio 仿真器还能在 DSP 上提供性能评测、高速缓存调优和实时调试。TI 提供具有各种 PC 接口、速度和价格的 JTAG 仿真器,客户可通过 TI 的开发者网络获取。

 

算法/编解码器
TI 在 DSP 或硬件加速器上提供了优化的音频和视频编解码器,这对于构建多媒体产品的客户而言是一个极大的优势。您可以通过搜索 www.ti.com 下载可随时投产的免费的编解码器。另外 TI 还提供了可用于创建各种应用的多个器件专用算法样本。

 

TI 还无限提供众多库的访问权限,可帮助缩短开发时间。这些软件库还提供 PC 等效/MATLAB® 模型,以简化 PC 向 C6000TM DSP 的迁移过程。大多数按源码提供的库均支持定制。主要有三种类型的软件库可供满足不同的需求:

  • 构件块库
  • 特定应用/加速器库
  • 可简化开发过程并提高质量的平台库

 

常规工具和软件 用于 C5000 超低功耗 DSP
名称工具/软件器件型号工具/软件类型产品组公司
                        
Code Composer Studio (CCStudio)
集成开发环境 (IDE) v5
CCSTUDIO Code Composer Studio(TM) IDE C5000 Ultra Low Power DSP
XDS510 类仿真器 XDS510 仿真器/分析仪 TMS320C54x DSP
XDS510 类仿真器 XDS510 仿真器/分析仪 C5000 Ultra Low Power DSP
XDS510 类仿真器 XDS510 仿真器/分析仪 TMS320C55X DSP
XDS560 类高速仿真器 XDS560 仿真器/分析仪 TMS320C54x DSP
XDS560 类高速仿真器 XDS560 仿真器/分析仪 TMS320C55X DSP
XDS560 类高速仿真器 XDS560 仿真器/分析仪 C5000 Ultra Low Power DSP
C5502 eZdsp 开发套件 TMDX5502EZDSP 开发电路板/EVM TMS320C55X DSP
C5515 eZDSP USB 记忆棒开发工具 TMDX5515EZDSP 开发电路板/EVM TMS320C55X DSP
C5535 eZdsp USB 记忆棒开发套件 TMDX5535EZDSP 开发电路板/EVM TMS320C55X DSP
TMS320C5515 DSP 评估模块 TMDXEVM5515 开发电路板/EVM TMS320C55X DSP
VC5505 eZdsp(TM) USB 记忆棒开发工具 TMDX5505EZDSP 开发电路板/EVM TMS320C55X DSP
TMS320C54x 芯片支持库 SPRC132 驱动程序/ IO/ 控制 软件 TMS320C54x DSP
TMS320C55x 芯片支持库 (CSL) - 标准和低功耗 SPRC133 驱动程序/ IO/ 控制 软件 TMS320C55X DSP
C5515 指纹鉴别开发工具 TMDXBDKFP5515 入门套件 TMS320C55X DSP
TMS320C5416 DSP 入门套件 (DSK) TMDSDSK5416 入门套件 TMS320C54x DSP
TMS320VC5509A DSP 入门套件 (DSK) TMDSDSK5509 入门套件 TMS320C55X DSP
TMS320VC5510 DSP 入门套件 (DSK) TMDSDSK5510 入门套件 TMS320C55X DSP
TMS320C54x DSP 库 SPRC099 信号处理库 TMS320C54x DSP
TMS320C55x DSP 库 SPRC100 信号处理库 TMS320C55X DSP
TMS320C55x 图像库 SPRC101 信号处理库 TMS320C55X DSP
用于 TMS320C64x+ 和 TMS320C55x 处理器
的电信和媒体库 - FAXLIB、VoLIB 和 AEC/AER
TELECOMLIB 应用软件 TMS320C55X DSP

免责声明

此产品是设计用于帮助德州仪器的客户。关于此第三方软件(如果有)或其是否适用于特殊用途,德州仪器或产品所有者不提供任何任何明示或暗示的保证。此软件(如果有)仅是在上述基础之上提供的。此产品的所有质量和性能风险均由客户自行承担。